从 FactoryTalk Historian 服务器添加笔

添加笔配置
对话框用于在笔中添加新的或现有的 FactoryTalk Historian SE 数据点(标签)以进行趋势分析(每个标签一支笔)。
要从 FactoryTalk Historian 服务器添加笔:
  1. 从
    笔
    选项卡的列表中选择
    Historian 服务器
    。
  2. 单击
    添加笔
    。
    添加笔配置
    对话框随即打开。
    • 如果至少配置一个 Historian Server,将会显示该服务器的名称。
    • 如果未配置服务器,系统将显示一条错误消息。
      要对来自 FactoryTalk Historian SE 或 ME 的数据点进行趋势分析,需要在 FactoryTalk View Studio 或 SE Client 计算机上安装 FactoryTalk View 安装包中的
      FactoryTalk Historian Connectivity
      。有关更多信息,请参见 PI SDK Utility 帮助。
      有关在
      FactoryTalk Directory
      中配置 FactoryTalk Historian SE 模块的更多信息,请参见《FactoryTalk Historian SE Installation and Configuration Guide》
      (发行版本号 HSE-IN025)。
      有关在
      FactoryTalk Directory
      中配置 FactoryTalk Historian ME 模块的更多信息,请参见《FactoryTalk Historian ME User's Guide》
      (发行版本号 1756-UM611)。
      这两个文档都可以在 FactoryTalk Historian ME/SE 安装 DVD 上找到,也可以访问 http://literature.rockwellautomation.com 联机获取。
  3. 如果要将数据点(标签)添加到 Historian SE 服务器,请单击
    新建历史标签
    。
    添加 Historian 点
    对话框随即打开。
    有关如何使用
    添加 Historian 点
    对话框的信息,请单击该对话框中的
    帮助
    。
  4. 在
    输入或选择标签
    字段中,键入要添加的数据点(标签)的名称,或者单击浏览按钮 (...) 以打开
    标签搜索
    对话框并搜索存储在 Historian Server 上的所有数据点。
    有关如何使用“标签搜索”对话框的信息,请单击该对话框中的
    帮助
    。
  5. 指定标签后,单击
    添加
    以添加标签。系统将对标签名称进行验证。
    • 如果验证失败,将显示一条消息提示标签名称无效,您必须指定其他标签。
    • 如果验证成功,该标签名称将添加到列表中。
      小贴士:
      要从列表中移除某个标签,请选择该标签并单击
      移除
      ,然后单击
      确定
      。
      要移除列表中的所有标签,请单击
      全部移除
      ,然后单击
      确定
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal