“常规”选项卡中的选项

下表显示了
常规
选项卡中的选项。
选项
描述
显示图表标题
选中该复选框,然后在所提供的框中键入最多 80 个字符。标题中包括您的文本和当前日期。
在运行时,图表标题显示在图表顶部。
数据服务器
选择可向趋势提供数据的服务器。
  • 无 -
    使用趋势对象模型从另一个来源检索数据。
  • 实时数据服务器 -
    从快照子系统中检索数据。此选项适用于很少发生变化的点,例如设置点。
  • 轮询历史数据 -
    从存档文件中检索数据。此选项适用于变化速度快于一秒的点。当使用历史轮询时,当前值图例不显示笔图标或笔值。
    当使用
    轮询历史数据
    模式时,刷新速率控制数据服务器轮询数据的频率。不能将刷新速率的值设置为小于一秒。
加载历史数据时显示进度条
选中此复选框可在将数据加载到趋势中时显示包含
取消
按钮的进度条。该选项允许操作员在运行时取消对数据的请求。
图表样式
确定图表的绘制样式。趋势图表可以根据时间绘制数值,也可以根据所选的笔绘制数值。
标准
每支笔都将在标准线条图表中按时间进行绘制。
XY 图
每支笔都将按选定作为 X 轴的笔进行绘制。
要使用该选项,请在
笔
选项卡下添加笔,单击
应用
,然后从
X 轴笔
列表中选择笔。
X 轴笔
在 XY 图中用作 x 轴。
图表更新模式
选择以下选项之一:
  • 手动
  • 自动
  • 更改时
手动
仅当将
数据服务器
设置为
无
时,该选项才可用。当使用
实时数据服务器
或
轮询历史数据
时,该选项不适用。
在
手动
模式中,数据服务器使用 NewData 方法(趋势对象模型的一部分)将数据发送至图表。NewData 方法能够连续地向趋势发送累积批次的数据,并允许以大于每 50 毫秒一次的频率记录点。数据服务器可管理图表计时、在时间戳上维持控制、并以 NewData 方法中指定的间隔将带有每个点新数据的数组发送给趋势。间隔可指示数组中数据的间距。
自动
如果您希望趋势以定期的时间间隔更新,可使用该图表模式。
刷新率
在
自动
模式中,
刷新速率
指定图表获取数据的频率。刷新速率的极限是 50 毫秒到 596 小时。不要将刷新速率设置为大于数据在数据服务器或 OPC 服务器中更新的速率。
更改时
如果您希望趋势对象在数据值变化时更新,可使用该图表模式。在
更改时
模式下,若当前数据值发生变化,则当前数据会立即在趋势图表中更新。当处理很少变化的数据时指定
更改时
模式。使用固定记录频率或死区百分比设置更新触发器。
将
数据服务器
设置为
轮询历史数据
时,该选项不可用。
固定记录频率
指定两次更新之间的最长时间间隔。如果在指定的时间内笔的值没有发生变化,则图表显示当前值。
将固定记录频率设置为 0 会禁用固定记录频率。
死区
指定在图表显示下一个值之前值必须更改的百分比。
如果将死区比率设置为 0,则只要值发生变化图表就会更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal