“显示”选项卡中的选项

下表显示了
显示
选项卡中的选项。
选项
描述
图表显示选项
时间格式
确定趋势以
24 小时
格式还是
12 小时 (AM/PM)
格式显示时间。
选择
使用系统时间设置
可使用在 Windows 控制面板的
区域选项
对话框中指定的日期格式。
该设置影响趋势中的每个时间显示。
图表基数
确定用于在图表上显示数值的数基(
十进制
、
十六进制
、
八进制
或
显示指数
)。
如果选择
XY 图
,该设置会影响 y 轴、当前值图例、值栏、工具提示以及 x 轴上的数字。如果将
Y 轴
选项卡上的小数位个数设置为任何非零值,则无法将数字精确转换为八进制或十六进制。
数据点连接
确定图表上的数据点是否以线条相连。
  • 连接点 -
    显示用线条连接的数据点。
  • 显示断开连接 -
    数据间断起点和终点之间的绘制线条是断开的。数据间断表明出现通信错误或模型的数据记录中断。
  • 只显示记号
    - 为每个数据点显示一个记号。线条没有连接数据点,因此图表只显示那些分配有标志的笔。任何没有指定记号的笔都不会显示在图表上。
显示毫秒
确定显示在 x 轴图例上图表底部的时间戳是否包含毫秒。
显示值栏
确定值栏是否显示在图表上。如果图表样式不是 XY 图,您可以通过单击图表中的任一位置移动值栏。当您单击图表时,值栏将移动到最近的数据点处。要通过上下文菜单显示和隐藏值栏,请单击选择
运行时
选项卡上的相应选项。
值栏包括:
  • 穿过图表的一条垂直线
  • 此框可列出垂直线所指示的时间处每支笔的值当某个值是近似值时,波形符 (~) 就会出现在该值的后面。一旦值栏确切时间戳处给定的笔没有值,则会出现近似值。
  • 垂直线所指示的日期和时间,显示在图表的顶部
背景色
设置图表的背景色。默认的颜色是黑色。
要更改颜色,请单击颜色方框,然后从调色板中选择一个颜色。
如果希望背景呈现渐变效果,请选中
使用渐变样式
复选框。此时,单击颜色方框会打开
渐变填充
对话框。控件中所有其他背景区域使用
FactoryTalk View
环境颜色设置。
文本颜色
设置图表的文本颜色。
要更改颜色,请单击颜色方框,然后从调色板中选择一个颜色。
字体...
可用于更改运行时图表画面上使用的字体。
当前值图例
本组中的选项确定在当前值图例中显示的笔信息的类型。默认情况下,当前值图例显示在趋势图表的右侧。但是,如果将线条图例设置为在趋势图表的底部显示,则当前值图例将显示为线条图例的一部分。
显示笔值
确定笔值是否显示在当前值图例中。
显示时间
确定最后采集数据的时间是否显示在当前值图例中笔值的上方。
显示笔图标
确定笔图标是否显示在趋势图表右侧的当前值图例中。笔图标指示每支笔的最后读取值。即使图表未滚动,笔图标也会移动以显示当前值,因此笔图标可能不会显示在线条末端。
线条图例
本组中的选项确定在线条图例中显示的趋势线信息的类型。
显示线条图例
确定是否显示每条趋势线的图例。
位置
确定线条图例显示在图表的左侧还是底部。
最大可视
设置要在线条图例中显示的最大笔数(从 1 到 100)。仅当将线条图例设置为在趋势图表的底部显示时该选项才适用。
显示最小/最大值
确定是否将每支笔的最小值和最大值显示为每条趋势线图例的一部分。
笔标题
确定在线条图例中显示的笔标题类型。
  • 长标签名称 –
    显示每支笔的完整标签名称。
  • 短标签名称 –
    显示标签名称的最后一部分。
  • 描述 –
    显示在
    笔
    选项卡上设置的标签描述。
最大笔标题长度
确定可以显示在线条图例的笔标题部分中的最大字符数(最多 80 个)。
滚动
允许滚动
确定在运行时是否用新的数据连续更新图表。
如果清除
允许滚动
复选框,则不会在趋势上绘制数据。相反,数据缓冲区将以趋势数据填充,直至达到缓冲区极限为止。图表将不会更新,直到操作员使用
暂停
按钮手动切换滚动模式。
滚动模式
如果允许图表在运行时滚动并用新数据更新,请指定滚动模式:
  • 连续滚动
    – 对于每个新的数据读数,图表从右向左滚动。
  • 半屏滚动
    – 图表每次滚动半屏。图表从左向右滚动,从图表的中心开始。当笔达到图表的右边时,图表将滚动半屏,然后笔会重新从图表的中心开始绘制值。
  • 全屏滚动
    – 图表每次滚动全屏。图表从左向右滚动,从图表的左边开始。当笔达到图表的右边时,图表将滚动全屏,且笔将重新从图表的左边开始绘制值。该滚动选项用于叠加。
显示滚动机制
确定允许手动滚动的机制是否与图表一起显示。使用 VCR 样式按钮可滚动浏览趋势数据。这些按钮允许操作员在数据中向后和向前滚动,并在暂停和恢复自动滚动之间切换。
额外数据缓冲区
设置存储下来供操作员手动滚动查看的、画面区域之外的额外数据点数量。当缓冲区已满时,会丢弃旧的数据。缓冲区大小限制为每支笔 32,767 个数据点。要设置缓冲区大小,请指定为每支笔保留的额外点的数量。
当数据点位于缓冲区时,滚动速度会更快,但较大的缓冲区将需要更多的系统资源。如果发现运行时图表性能缓慢,则可能需要减少保存在缓冲区中的数据点数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal