“渐变填充”对话框中的选项

下表所示为
渐变填充
对话框中的选项。
选项
描述
颜色
移动滑块可更改开始颜色和结束颜色的百分比。
开始颜色
单击
开始颜色
框可选择渐变填充的开始颜色。
结束颜色
单击
结束颜色
框可选择渐变填充的结束颜色。
水平
单击
水平
可在水平方向创建颜色渐变。
垂直
单击
垂直
可在垂直方向创建颜色渐变。
斜上
单击
斜上
可在斜上方向创建颜色渐变。
斜下
单击
斜下
可在斜下方向创建颜色渐变。
样式
线性渐变颜色由两个点指定,每个点指定一种颜色(或一种颜色的不同亮度)。根据点的位置,可选择四种样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal