编辑形状 (TrendPro)

可以编辑形状,手动更改形状或向形状中添加点。
编辑形状
  1. 右键单击绘图平面,然后选择
    形状 > 编辑
    。
  2. 使用光标拖动形状上的点(方块)以更改形状。
  3. 右键单击绘图平面,并单击以下选项之一:
    • 添加点
      。在光标的当前位置处添加点。
    • 撤消
      。移除点。
    • 全部撤消
      。移除使用
      添加点
      选项添加的所有点。
    • 退出编辑
      。退出编辑模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal