创建新形状 (TrendPro)

创建不基于现有轨迹的形状时,绘图平面上会显示一个矩形形状,用户可以手动更改形状。
创建新形状
  1. 右键单击绘图平面,然后选择
    形状 > 新默认值
    。绘图中将添加一个矩形形状,用户将进入编辑模式。
  2. 使用光标拖动形状四角上的方框以更改形状。
  3. 完成后,右键单击绘图平面,然后选择
    退出编辑
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal