删除模板 (TrendPro)

在运行时删除模板,或在设计时从
FactoryTalk View Studio
浏览器窗口中删除。
小贴士:
在运行时,需要安全权限
TrendPro:删除模板
才能删除 TrendPro 模板。
使用
安全设置
对话框配置权限。在“浏览器”窗口中,右键单击相应应用程序或区域,然后选择
安全
。
在运行时删除模板
  1. 在运行时,在工具栏上单击
    删除模板
    Delete Template icon。
  2. 在
    删除模板
    对话框中,选择一个或多个模板,然后单击
    删除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal