堆叠轴 (TrendPro)

堆叠轴可使所有跟踪轨迹显示在绘图平面上的相应网格或区域中。每条跟踪轨迹都有自己的 y 轴,沿着法线 x 轴以共享的方式显示。所有轴仍然可移动。
堆叠轴
  • 右键单击绘图平面,选择
    标签轴 > 堆叠
    ,然后选择以下选项之一:
    • Y 轴。
      如果存在多条轨迹,则在各自的网格中分别显示各轨迹。
      小贴士:
      堆叠 y 轴的另一种方法:
      在
      TrendPro
      工具栏上,单击
      堆叠标签 Y 轴
      Trend Linked Icons PNG File Template。
    • X 轴。
      如果存在多个时间段,则沿 x 轴分别显示每个时间段。
    • 两轴。
      如果存在多个轨迹和时间段,则分别显示各个轨迹和时间段。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal