翻转轴 (TrendPro)

翻转轴时,需确定要在图中的哪一侧查看轴。可单独翻转各轴 - 可仅翻转 x 轴或 y 轴,或同时翻转两轴。
翻转轴
  • 右键单击绘图平面,选择
    标签轴 > 翻转
    ,然后选择以下选项之一:
    • Y 轴
      。将 y 轴移至绘图平面的右侧。
    • X 轴
      。将 x 轴移至绘图平面的顶部。
    • 两轴
      。将 x 轴移至绘图平面的顶部,将 y 轴移至绘图平面的右侧。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal