分层轴 (TrendPro)

堆叠轴与叠加轴基本相同,不同之处在于会自动显示各个轴,并且可将各个轴拖动到新的位置。
分层轴
  • 右键单击绘图平面,然后单击
    标签轴 > 分层
    并选择以下选项之一:
    • Y 轴
      。如果存在多条轨迹,则分别显示每条轨迹的 y 轴(边距约为 10%)。
    • X 轴
      。如果存在多个时间段,则分别显示每个时间段的 x 轴。
    • 两轴
      。如果同时存在多条轨迹和多个时间段,则分别显示 x 轴和 y 轴。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal