示例:带两个参数的宏

如果名为
OView
的宏包含以下三个命令:
Display overview
Display %1 /q1
Set valve23 %2
当
OView
宏在
FactoryTalk View SE
Client 上运行时,将执行以下操作:
  • 显示名为
    概述
    的图形
  • 在右上象限使用图形 Detail(参数 1)进行覆盖
  • 将数据项
    valve23
    设置为 Open(参数 2)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal