选择导出文件夹

选择要保存导出的图形 XML 文件的文件夹。默认情况下,这些文件导出至
我的文档
文件夹。要接受备份位置,单击
下一步
。
要选择用于导出文件的其他文件夹:
  1. 在
    导出文件夹
    对话框中,在
    选择用于放置所导出图形信息的文件夹
    字段旁,单击浏览按钮
    (...)
    。
  2. 在
    浏览文件夹
    对话框中,指定文件夹,然后单击
    确定
    。
  3. 在
    导出文件夹
    对话框中,单击
    完成
    。所选图形画面文件将以 XML 文件导出到文件夹。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal