选择备份文件夹

选择要保存备份图形文件的文件夹。默认情况下,应用程序将这些文件保存在
我的文档
文件夹。要接受备份位置,单击
下一步
。
要选择其他备份文件夹:
  1. 在
    备份文件夹
    对话框中,在
    选择要用于备份画面的文件夹
    字段旁,单击浏览按钮
    (...)
    打开相应对话框。
  2. 在
    浏览文件夹
    对话框中,指定要用于备份画面的文件夹,然后单击
    确定
    。
  3. 在
    备份文件夹
    对话框中,单击
    下一步
    。
    所选图形画面文件将备份在选定位置,同时
    导入文件类型
    对话框将打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal