将对象或键与命令相关联

要通过将对象或键与命令或宏相关联来实现运行时导航,请执行下列操作之一:
  • 将命令或宏附加到按钮。
  • 将触按动画附加到图形对象,从而在对象被“触按”时执行一个命令或宏。
    触按
    可能指操作员实际触摸了对象(如果使用了触摸屏),也可能指当鼠标光标指向该对象时发生了单击操作。
  • 使用“客户端快捷键”编辑器将键与某个特定的命令或宏关联起来。当按下该键时,将执行该命令而非键的标准操作。
可以使用图形命令链接单独发出的画面及其参数。或者,也可以创建用于执行一系列命令的宏来执行操作,例如:
  • 打开一组画面并定义其初始位置。
  • 用其他画面替换当前处于活动状态的画面。
  • 关闭所有画面。
在网络分布式应用程序中,您还可以在不同区域的画面之间导航。要执行此操作,需要将导航命令与
区域
参数配合使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal