为 HMI 服务器导入工程 - 网络站点

导入工程时,可以使用 RSView32 工程、
FactoryTalk View ME
工程,或来自
FactoryTalk View SE
应用程序的 HMI 工程。
小贴士:
有关导入 FactoryTalk View ME 工程的更多信息,请参见知识库文档 ID:QA601 - FactoryTalk View ME 向 FactoryTalk View SE 转换。
要为 HMI 服务器导入工程:
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序根目录或右键单击区域名称(具体决取于添加服务器的位置),然后单击
    添加新服务器 > HMI 服务器
    。
  2. 在
    HMI 服务器向导
    的
    选择操作
    窗口中,单击
    导入工程 > 下一步
    。
  3. 在
    导入工程
    窗口的
    工程类型
    字段中,单击向下箭头以显示可导入的工程类型,然后单击其中一个将其选中。
  4. 在
    工程文件
    字段旁,单击
    浏览 (...)
    以浏览可用的工程文件。
  5. 在
    打开
    对话框中,双击一个工程,然后单击该工程的 .sed 文件 >
    打开
    。
    此操作可将 SED 文件的路径和名称复制到
    导入工程
    窗口中。
  6. 单击
    下一步
    。
  7. 在
    新建 HMI 服务器属性
    窗口中,键入新 HMI 服务器的名称和描述。
  8. 键入或浏览查找将托管新 HMI 服务器的计算机名称,然后单击
    完成
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal