为 HMI 服务器导入工程

当您向网络站点应用程序添加 HMI 服务器时,可以创建新的 HMI 服务器、复制现有 HMI 服务器、导入工程,或附加到现有 HMI 服务器。
导入工程时,可以使用 RSView32 工程、
FactoryTalk View ME
工程,或来自
FactoryTalk View SE
应用程序的 HMI 工程。
如果您导入包含
FactoryTalk Historian SE
笔的旧版 HMI 服务器:
  • 导入 HMI 服务器之后,趋势会转换成新版本。
  • 如果在
    FactoryTalk Directory
    中配置了多个
    FactoryTalk Historian SE
    服务器,则第一个
    FactoryTalk Historian SE
    服务器的名称将以 <
    FactoryTalk Historian SE
    server name> 形式保存在趋势模型名称(在“笔”选项卡上)中。
  • 如果在
    FactoryTalk Directory
    中没有配置
    FactoryTalk Historian SE
    服务器,趋势版本将转换为新版本,但不会保存
    FactoryTalk Historian
    服务器名称且模型名称(在“笔”选项卡上)为空。
备注:
  • 通过导入 RSView32 工程以在
    FactoryTalk Historian SE
    应用程序中创建 HMI 服务器时,包含某些字符的组件名无效,不会被转换。导致这种情况发生的字符有:
    % : ; < > \ "" # { } | ^ ~ [ ] ' / 。* ? & =
  • 应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 <FTHStu> 应用程序文件 (.SED) 的名称中不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符。
  • 要将 RSView32 工程迁移至
    FactoryTalk Historian SE
    网络分布式应用程序,请不要使用
    附加
    选项。而应通过导入工程来创建新的 HMI 服务器。要完成该操作,在
    添加 HMI 服务器向导
    的
    选择操作
    窗口中选择
    导入工程
    。然后在
    导入工程
    窗口中,选择 RSView32 作为工程类型并指定 RSView32 工程文件的路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal