Equal ( = ) 命令

可以在命令行上或在可以使用 FactoryTalk View SE 命令的任何位置,使用 equal 命令输入表达式。
语法
[&]
<tag_name>
=
<表达式>
其中
[&]
强制对命令进行异步求值,这可以大大提高标签写操作的性能。
<tag_name>
是对存储表达式结果的标签的相对或绝对引用。标签名称可以包含区域名称。
<表达式>
是一个值、字符串、标签名称或更复杂的表达式。
备注
该命令在发出该命令的 HMI 服务器、
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上本地运行。
使用命令时:
  • 不要嵌套括号。
  • 不要在等号左边的标签周围使用括号。
  • 用引号括起字符串。字符串可以包含任何字符和空格。
  • 在表达式中使用包含短划线或以数字开头的标签名称时,将标签名称括在大括号
    { }
    内。这样可以区分标签名称中的字符和表达式中的字符。
  • 不要在标签地址中包含等于字符 (=),因为它是该命令的保留字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal