示例:= (Equal 命令)

Tag1=Tag1+1
增加 Tag1 的值。
String1="Hello world"
将字符串 Hello world 写入名为 String1 的标签。
Tag1=Tag2
使 Tag1 的值与 Tag2 的值相同。
Tag1=Tag2+Tag3
将 Tag2 和 Tag3 的值相加,并将结果存储在 Tag1 中。
1Pump={Industry-2}+{2Pump}
将 Industry-2 和 2Pump 的值相加,然后将结果存储在 1Pump 中。Industry-2 名称中包含短划线,需要扩上大括号。在 2Pump 周围需要括号,因为该名称是以数字开始的。1Pump 周围不需要括号,因为它在等号的左边。
Tag1=if (Tag1<Tag2) then 3 else 4
如果 Tag1 小于 Tag2,则 Tag1 将设置为 3,但是,如果 Tag1 等于或大于 Tag2,则 Tag1 将设置为 4。
Tank1\Message = "Tank1 Overflow"
将字符串 Tank1 Overflow 写入标签 Tank1\Message。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal