DerivedOn

开始运行指定的衍生标签文件。
语法
DerivedOn <
组件
>
其中
<component>
是对衍生标签文件的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用双引号将名称括起来。
备注
选中 HMI 服务器“属性”对话框的“组件”选项卡中的“衍生标签”复选框,并选择一个衍生标签文件,以便在工程运行时使该文件自动启动。
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal