DerivedOff

停止运行指定的衍生标签文件。
语法
DerivedOff <
组件
>
其中
<component>
是对衍生标签文件的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用双引号将名称括起来。
备注
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal