RecipeRestore

从配方文件中将值读取到活动图形画面的所有数字输入对象中。该命令与
配方
字段搭配使用。
语法
RecipeRestore <
component
>
其中
<Component>
是对要保存的配方文件的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用双引号将名称括起来。
备注
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
的当前活动画面上运行。当该命令从 HMI 服务器发出或没有活动的画面时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal