FlushCache

没有参数时,
FlushCache
将从画面缓存中卸载所有图形画面。有参数时,
FlushCache
将从画面缓存中卸载指定的图形画面。
在 Display 命令中使用 /Z 或 /ZA 参数,或者选择“图形画面”编辑器的“显示设置”对话框中的“显示后载入缓存”选项,可将画面添加到缓存中。最多可以缓存 40 个图形画面。
语法
FlushCache [
组件
]
其中
[组件]
是对图形画面的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用双引号将名称括起来。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal