Abort

关闭一个或多个图形画面。如果没有参数,则
Abort
命令将关闭拥有焦点的窗口。
语法
Abort [
parameter
]
其中
[参数]
为以下值之一:
  • Me
    ,关闭从中发出该命令的图形画面。
  • display_name
    ,指定将被关闭的图形画面。这可以是对图形画面的相对或绝对引用。
  • *
    关闭所有可见的图形画面。缓存的画面也会关闭,但不从缓存中移除。
  • /D
    与 *(全部关闭)参数一起使用可指定一起关闭所有停靠画面和导航菜单。如果未使用此参数,在发出 Abort* 命令时,任何停靠画面和导航菜单都将保持打开。
备注
当从宏文件中发出时,命令语法
Abort Me
不起作用。当从图形画面发出时,图形子系统会向命令子系统提供当前画面的名称,而非
Me
。但是,当从宏发出命令时,此动作不会发生。
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal