关系运算符

关系运算符对两个值进行比较,结果为真或假。如果语句为 True,则返回的值为 1。如果为 False,则返回的值为 0。有六种关系运算符,每种都有两个不同的符号。
下表列出了关系运算符。
符号
运算
示例
EQ、==
等于
tag_1 == tag_2
NE、<>
不等于
tag_1 <> tag_2
LT、<
小于
tag_1 < tag_2
GT、>
大于
tag_1 > tag_2
LE、<=
小于或等于
tag_1 <= tag_2
GE、>=
大于或等于
tag_1 >= tag_2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal