位运算符

位运算符可用于检查和处理值中的各个位。这些运算符必须应用于整数,而非浮点数。
小贴士:
位运算符 &、| 和 ^ 按位比较两个整数或标签。
位运算符 >>、<< 和 ~ 运算符可处理单个整数或标签。
下表列出了位运算符。
符号
运算
示例
&
AND
tag_1 & 07
|
或 (OR)
tag_2 | tag_1
^
异或 (XOR)
tag_1 ^ 01
>>
右移
tag_1 >> 1
<<
左移
tag_1 << 2
~
取反
~ tag_1
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal