使用参数列表

在运行时,可以使用参数列表(而非参数文件)为画面列表选择器对象中的标签占位符提供标签或文件夹名称或部分标签名称。这样可将不同的标签组合与单个画面列表选择器配合使用。
使用参数列表比使用参数文件具有优势,参数列表与对象保持关联,移动和复制对象时可同时移动和复制参数列表。
参数列表对面板特别有用,它往往能以组方式从主画面中打开辅助画面。也可以在主画面中仅分配一个文件夹名称,将此文件夹名称转移到辅助画面时,可以定义结构化标签。当辅助画面打开时,它会自动将文件夹中的相应标签应用于画面对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal