创建参数列表

在
画面列表选择器
对象中,可以定义参数列表,以便为该状态指定的画面使用这些标签。
小贴士:
列表中的第一个标签将替换显示表达式中的 #1,列表中的第二个标签将替换 #2,以此类推。
要创建参数列表:
  1. 在 FactoryTalk View Studio 的一个画面中,右键单击
    画面列表选择器
    对象,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    状态
    选项卡中,选择一个状态的
    参数列表
    选项,然后单击
    浏览
    按钮。
  3. 在
    标签浏览器
    对话框中,选择一个标签,然后单击
    确定
    。
  4. 要添加更多标签,请重复上面的步骤 2 和步骤 3。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal