使用参数文件

发出
Display
命令时,您可以通过在图形名称后面指定
/P
,在图形画面中使用参数文件。其语法为:
Display <graphic file name> /P<parameter file name>
您也可以通过选择
状态
选项卡中的
参数文件
选项和指定参数文件名,从而在画面列表选择器对象中使用参数文件。
小贴士:
如果参数文件名包含空格,则必须用双引号括起来。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal