显示报警和事件信息

FactoryTalk Alarms and Events 功能支持基于服务器标签、基于 Logix 指令、基于 Logix 标签及第三方 OPC UA 的报警监控,还支持多个 FactoryTalk 产品使用相同的报警和事件信息。
可在运行时通过报警和事件图形对象,在图形画面中显示有关受监控报警的信息并与之交互。
下表显示了报警和事件对象。
图形对象
描述
报警和事件汇总
允许操作员在运行时确认、禁用、启用、抑制、过滤报警或对报警进行排序。
报警和事件条
允许操作员监控和响应最严重的、需要立即处理的报警。
报警状态浏览器
允许操作员启用或禁用报警、抑制或解除抑制报警,以及查看操作员注释。
报警和事件记录查看器
允许操作员查看、排序、筛选和打印存储在 Microsoft SQL Server 数据库中的历史报警信息。
自动诊断事件汇总
允许操作员在运行时抑制、解除抑制、筛选和排序 ControlLogix 设备诊断事件。
还可以使用 FactoryTalk 报警和事件表达式函数制作对象动画和显示报警计数信息(例如,“报警中”和“未确认”的报警数)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal