FactoryTalk 报警和事件监控

使用
FactoryTalk Alarms and Events
之后,
FactoryTalk View
应用程序可包括以下报警监控:
  • 基于设备的报警,包括:
    • 基于 Logix 指令的报警
      先编程报警指令然后将其下载到
      Studio 5000
      控制器中。控制器检测报警条件,发布报警信息(该信息路由到
      FactoryTalk Alarms and Events
      )。
    • 基于 Logix 标签的报警
      Logix 基于标签的报警将报警条件与
      Studio 5000
      控制器的标签相关联。Logix 基于标签的报警对标签值加以监控以确定报警条件,但不属于逻辑程序,不会增加工程的扫描时间。Logix 基于标签的报警仅在
      Compact GuardLogix
      5380、
      CompactLogix
      5380、
      CompactLogix
      5480、
      ControlLogix
      5580 和
      GuardLogix
      5580 控制器上受支持。
  • 基于服务器标签的报警
    由通过标签监控可编程控制器的软件定义和管理报警条件。基于标签的报警监控由
    Rockwell Automation
    控制器(通过
    Rockwell Automation
    设备服务器
    FactoryTalk Linx
    进行通信)、第三方控制器(通过 OPC 数据服务器进行通信)和 HMI 标签提供支持。如果不想使用 Studio 5000 Logix Designer 中的预置指令或者没有 Studio 5000 控制器,请使用基于服务器标签的报警监控。
  • OPC UA 报警
    报警条件由第三方 OPC UA 服务器提供。报警数据随后通过 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 路由至
    FactoryTalk Alarms and Events
    。
有关 FactoryTalk 报警和事件监控的更多信息,请参见
FactoryTalk Alarms and Events 帮助
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal