更改图形库位置

默认情况下,库文件存储在
C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Libraries
中。更改文件夹位置后,用户创建的所有新库画面都将保存到新位置。库的原始内容必须通过 Windows 资源管理器移至新位置,或使用
将组件添加到工程
添加到新库文件夹,就像添加任何其他图形画面一样。
要更改图形库文件的文件夹位置:
  1. 在 FactoryTalk View Studio 中,单击
    工具
    >
    选项
    。
  2. 在
    选项
    对话框中,单击
    浏览
    按钮。
  3. 在
    浏览文件夹
    对话框中,指定新位置,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal