“面板属性”对话框

下表显示了
面板属性
对话框中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择边框样式。如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为“无”和“线条”。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框或标题(如果为对象定义了这些元素)。如果对象的背景样式为渐变,则图案不可见。
边框使用背景色
选中此复选框可对按钮的边框使用对象的背景色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
图案颜色
此字段显示对象或状态的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
背景色
此字段显示对象或状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。如果背景样式为渐变,则单击可启动渐变填充对话框以配置渐变填充。对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
边框颜色
此字段显示对象或状态的边框颜色。单击可选择其他颜色。如果未选中“边框使用背景色”,则此颜色在运行时显示。
闪烁
如果希望面板的背景在运行时闪烁,请选中此复选框。闪烁速率是每秒两次。如果选择图案样式,则样式也会闪烁。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal