将图像添加到图形对象

图像浏览器用于将图像添加到图形对象。
如果对象具有
属性面板
,则也可以使用此面板将图像放置到图形对象上。如果使用
属性面板
,可以同时将同一图像放到多个选定对象上。
要将图像添加到图形对象:
  1. 在图形画面中,拖动要导入图像的图形对象。
  2. 右键单击对象,然后单击
    属性
    。
  3. 在
    图像设置
    框中,双击
    图像
    字段旁的
    浏览按钮 (...)
    。
  4. 在
    图像浏览器
    中,单击
    从文件添加..
    。
  5. 在
    打开
    对话框中,导航至要添加的位图、JPEG、PNG 或 SVG 图像并将其选中。
  6. 单击
    打开
    ,将图像添加至
    图像浏览器
    的列表中。这也会将图像添加到
    浏览器
    窗口的
    图像
    文件夹中。
  7. 单击
    确定
    关闭
    图像浏览器
    。所添加图像的名称将显示在当前使用的对象的
    属性
    对话框的
    图像
    字段中。
  8. 指定图像设置(例如对齐)以及是否缩放图像,然后单击
    确定
    将设置应用到对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal