从 HMI 工程中移除图像

可从 HMI 工程中移除图像。
要从 HMI 工程中移除图像:
执行以下操作之一:
  • 在
    图像
    文件夹中,右键单击图像名称并单击
    移除
    或
    删除
    。
    移除
    功能可删除工程中的文件,但不会删除磁盘中的文件;
    删除
    功能可删除工程和磁盘中的文件。
  • 在
    图像浏览器
    的
    选择图像
    列表中,选择要移除的图像,然后单击
    删除
    。出现提示时,单击
    确定
    确认删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal