添加 Symbol Factory 图像

使用
图像浏览器
将图像从 Symbol Factory 添加到图形对象。
要使用图像浏览器将图像从 Symbol Factory 添加到图形对象,请执行以下操作:
  1. 在图形画面中,拖动要导入图像的图形对象。
  2. 在
    图像浏览器
    中,单击
    启动库...
    。
  3. 浏览
    类别
    框,并选择要使用的图形。
  4. 单击
    复制为
    ,Symbol Factory 将最小化,从而返回到
    图像浏览器
    。
  5. 单击
    从库粘贴
    。
  6. 键入一个唯一的图像名称,然后单击
    确定
    。
    该图形现在将显示在“预览”窗口中,并已添加到
    图像浏览器
    中的列表。这也会将图像添加到
    浏览器
    窗口的
    图像
    文件夹中。
  7. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal