使用组件浏览器

可以使用组件浏览器为特定图形对象指定组件。当前所适用的对象仅为“本地消息画面”和“画面列表选择器”。
要使用使用组件浏览器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的图形画面上,选择对象。
  2. 在
    属性面板
    的
    属性
    选项卡中,单击包含组件的属性。
    小贴士:
    该属性是本地消息画面的
    MessageFile
    ,以及画面列表选择器的
    画面
    或
    参数
    。
  3. 单击属性旁边的浏览按钮 (...)。
  4. 在
    组件浏览器
    中,选择其中一个属性组件。该组件会在运行时激活对象后被调用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal