粘贴状态属性

复制状态属性后,可将复制的状态属性粘贴到另一个状态或对象的所有状态。选定属性会复制到新状态。
要粘贴状态属性
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,双击画面上的对象以打开其属性选项卡。
  2. 在
    状态
    选项卡的
    选择状态
    列表中,单击要将所复制属性粘贴到的目标状态。如果要将属性复制到所有状态,则选择哪个状态都可以。
  3. 单击
    粘贴
    。
  4. 在
    粘贴状态设置
    对话框中,单击
    当前状态
    或
    所有状态
    ,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal