创建图像

使用图像工具将位图、JPEG、PNG 或 SVG 图像放在画面上。对于单色图像,可以将图像设置为在运行时闪烁。
  • 对于单色图像,如果将图像背景样式更改为“透明”,则该图像的背景色会变成透明。
  • 对于彩色图像,如果将图像背景样式更改为“透明”,则该图像的任何黑色区域都会变成透明。
在将图像放入显示前,必须首先将图像导入应用程序。
要将图像放在显示上:
  1. 在
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    绘图
    >
    图像
    ,或在工具箱中单击图像图标。
  2. 拖动鼠标,在画面的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击对象,打开
    图像属性
    对话框。
  4. 在属性选项卡,指定要使用的图像和图像外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal