“图像属性”-“常规”选项卡

下表显示了
图像
属性
的
常规
选项卡中的选项。
选项
描述
图像
为对象或状态选择图形图像的文件名。图像显示在对象的表面,以通知操作员对象的含义或当前的状态。必须先将图像导入应用程序,才能将图像放在对象上。
图像背景样式
单击向下箭头,然后单击“纯色”或“透明”,以指定对象的背景样式。
对于不属于带 Alpha 通道 PNG 和 SVG 的彩色图像,如果图像背景样式设为透明,则图像的所有黑色部分将是透明的。
图像颜色
对于单色图像,此字段会显示当前图像的前景色。单击可选择其他颜色。
图像背景色
对于单色图像,此字段会显示当前图像的背景色。单击可选择其他颜色。如果图像背景样式为透明,则应用程序不会使用这个图像背景色。
图像闪烁
对于单色图像,如果需要图像在运行时闪烁,请选中此复选框。图像会在每秒闪烁两次。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal