创建时间和日期显示

在运行时,时间和日期显示可提供当前时间和日期,这些数据由应用程序从运行时计算机的 Windows 操作系统获取。
小贴士:
时间和日期显示使用在 Windows“控制面板”的“区域和语言”选项中指定的语言、时间和日期设置。
如果开发系统和运行时系统上的操作系统设置不同,则在运行时会使用运行时设置。
要创建时间和日期显示:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    高级
    >
    时间和日期
    ,或在工具箱中单击时间和日期图标。
  2. 拖动鼠标,在画面的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    时间日期显示属性
    对话框中,设置显示外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal