“时间日期显示属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择边框样式。如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为“无”和“线条”。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。
边框使用背景色
选中此复选框可对按钮的边框使用对象的背景色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
背景色
此字段显示对象或状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。如果背景样式为渐变,则单击可启动渐变填充对话框以配置渐变填充。对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
边框颜色
此字段显示对象或状态的边框颜色。单击可选择其他颜色。如果未选中“边框使用背景色”,则此颜色在运行时显示。
图案颜色
此字段显示对象或状态的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
前景色
此字段显示对象的文本或线条的当前颜色。单击可选择其他颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此复选框。闪烁速率是每秒两次。如果选择图案样式,则样式也会闪烁。
下表显示了
常规
选项卡中
文本
下的选项。
选项
描述
文本
文本属性应用于画面中的时间和日期文本。
字体
选择用于标题或消息的字体。
大小
选择用于标题或消息的字体大小。
粗体 (B)、斜体 (I)、下划线 (U)
如有必要,单击一个或多个字母以指定标题的字体样式。
自动换行
如果希望标题或消息在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。如果未选中此复选框,则当达到最大文本长度时,将在下一行继续标题或消息,即使当时正处于词的中间。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
对齐
单击按钮以指定文本在对象上的位置。
下表显示了
常规
选项卡中
时间和日期格式
下的选项。
选项
描述
时间和日期格式
选择要显示的时间和日期格式。
可用选项反映了开发计算机的操作系统设置。如果开发系统和运行时系统上的操作系统设置不同,则在运行时会使用运行时设置。
在“属性面板”中,此属性的名称为“格式”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal