创建刻度尺

使用刻度尺对象绘制一条带有标记的线。
刻度尺可用作标尺或测量指导。例如,可以将刻度尺放在条形图旁边,在顶部和底部加上文字标记,以说明条形图的范围。
要绘制刻度尺:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    测量盘与图形
    >
    刻度尺
    ,或单击工具箱中的刻度尺图标。
  2. 按住鼠标按键并沿对角线方向拖动鼠标以绘制刻度尺。
  3. 在刻度尺大小适中时,松开按钮。
  4. 在
    刻度尺属性
    对话框中,指定所需的刻度尺外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal