“刻度尺属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择边框样式。如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为“无”和“线条”。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
线条样式
选择线条样式。如果选择的样式不是“实线”,则线条宽度必须为 1 像素。
线条宽度
键入对象线条宽度的像素数。除实线外的任何线条样式的宽度都必须为 1 像素。
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。如果选择“透明”,则不会填充刻度尺的边界框,其后面的所有对象都将显示出来。
边框使用背景色
选中此复选框可对按钮的边框使用对象的背景色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
背景色
此字段显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
边框颜色
此字段显示对象或状态的边框颜色。单击可选择其他颜色。如果未选中“边框使用背景色”,则此颜色在运行时显示。
前景色
此字段显示对象的文本或线条的当前颜色。单击可选择其他颜色。
闪烁
如果要求对象的背景在运行时处于此状态时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
对于没有状态的对象,如果选中此复选框,则对象始终会闪烁。如果选择图案样式,则样式也会闪烁。
下表显示了
常规
选项卡中
刻度尺设置
下的选项。
选项
描述
刻度方向
选择刻度方向。图中显示了选定刻度方向的外观。
主要刻度
指定主要刻度的数量。您必须使用至少两个主要刻度(一个用于第一个刻度,一个用于最后一个刻度)。
次要刻度
选择次要刻度的数量。在每个主要刻度之间显示的刻度数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal