为保持型按钮设置连接

使用
连接
选项卡设置连接。
要设置连接:
  1. 在图形编辑器的显示画面中,双击对象打开
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为每个连接分配一个标签或表达式。
小贴士:
要直观反馈
值
连接已写入数据源,请为
值
和
指示器
连接分配不同的标签。配置数据源,以将
值
连接的值传递给“指示器”连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal