创建水平滑块

动画
菜单中的
水平滑块
选项用于创建可控制指定标签值的图形对象。可以使用水平滑块动画定义对象的路径,然后使用鼠标沿其路径水平移动对象。将对象的像素位置转换为写入标签的值。
如果标签拥有由滑块动画输入的值,该标签可以在表达式中使用,以将动画附加到另一对象或对象组。如果标签值经外部更改,滑块的位置也将改变。
可以将水平和垂直滑块动画附加到同一对象。
小贴士:
标签值将与滑块在由最小和最大水平偏移量所定义的路径中的水平位置成比例。如果对象位于路径中间,则标签值将介于最小和最大标签值的中间。
要创建水平滑块:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,右键单击要作为滑块的对象,然后选择
    动画
    >
    水平滑块
    。
    小贴士:
    也可用于绘制对象,例如代表滑块移动路径的线条或矩形。
  2. 在
    水平滑块
    选项卡中,指定以下选项:
    • 与滑块关联的标签。
    • 用于定义滑块运动范围的最小值和最大值。还可使用对象智能路径功能执行此操作。
    • 标签的最小值和最大值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal