设置画面键动画

添加键
对话框可用于定义画面键。
小贴士:
重复操作应该是更改标签值的命令。需要用户输入或需要很长时间才能运行的操作可能导致意外结果。
如果希望键操作执行运行宏一类的任务,请使用按下或释放操作。
要定义画面键:
  1. 在
    图形
    编辑器中,右键单击画面,然后单击
    画面键
    。
  2. 在
    画面键
    对话框中,单击
    添加
    。
  3. 在
    添加键
    对话框的
    键
    字段中,单击向下箭头滚动列表并单击某个键。
  4. 在
    限定符
    框中,选中
    Control
    或
    Shift
    复选框,或同时选中两者以创建键序列(如有需要)。
  5. 在
    画面键
    对话框中指定键的标记以及按下、重复或释放操作,或上述操作的组合。
  6. 单击操作字段旁边的浏览按钮
    (...)
    ,以打开
    命令
    向导并使用该向导构建操作的命令字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal