“画面键”对话框中的选项

下表显示了
画面键
对话框中的选项。
选项
描述
Label
键入将在键列表中显示的标记。如果将此留空,则仅显示键或键序列。
按下操作
当按下键或键序列时,将执行按下操作。键入将执行您所需操作的宏或命令。要指定多个命令,请用分号将命令隔开。
重复操作
当按下并按住键或键序列时,将多次执行重复操作。该操作将以在 Windows 控制面板 > 键盘属性中指定的速率重复执行。
释放操作
当按下并释放键或键序列时,将执行释放操作。键入将执行您所需操作的宏或命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal