输入焦点

运行时,当图形画面中的对象处于活动状态且准备接收鼠标或键盘的输入时,该对象将拥有输入焦点。某些对象(尤其是字符串和数字输入对象等接收键盘输入的对象,以及附加有对象键列表的对象)需要通过 Tab 键选择或鼠标单击以进行激活。
运行时,这些对象中的一个对象始终拥有输入焦点。按下 Tab 键将移至下一个对象。Tab 键在这些对象之间的移动顺序由对象的索引编号决定。
小贴士:
画面首次打开时,持续更新输入对象将不会采用初始焦点。(这将假设更新不会中断。)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal