可视化文件

添加过程对象库会将这些可视化文件添加到 HMI 服务器。
文件
描述
标准画面 (.gfx)
(raP-
version
-SE)位于画面名称之前,其中
version
是过程对象库版本,例如(raP-5_20-SE),表示版本 5.20。
全局对象 (.ggfx)
(raP-
version
-SE)位于全局对象名称之前,其中
version
是过程对象库版本,例如(raP-5_20-SE),表示版本 5.20。
帮助文件 (.pdf)
可以从 FactoryTalk View 画面中单击“帮助”按钮显示 PDF 文档。
图像 (.png)
图像文件夹中的所有 PNG 文件。
在全局对象和标准画面中为所有过程对象使用通用图标。
多语言字符串(.xls 和 .txt)
FTView SE Process Library
version
Language Import.xls 和 FTViewSE_ProcessLibraryLanguage_
LanguageIdentifier
.txt 文件。如果项目语言不是英语,可以使用 .xls 文件一次导入所有多种语言,或使用 .txt 文件一次导入一种语言。
导入前,请确保使用
/Application/Area:HMIServer
格式更改服务器信息,例如
/FTViewDemo/Line1_HMI:FTViewDemo_HMI
。
  • 对于
    .xls
    文件,请更改
    服务器
    列。
  • 对于
    .txt
    文件,请更改
    # /Lng_PlantPAx_
    version
    :Lng_PlantPAx_
    version
    行。
本地消息 (.loc)
raP_Opr_EMGen、raP_Opr_EPGen 和 raP_Opr_Unit 使用的本地消息文件。
宏 (.mcr)
过程对象的宏文件。
HMI 标签 (.csv)
FTViewSE_ProcessLibrary_Tags.csv。
可以通过逗号分隔值文件 (.csv) 导入 HMI 标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal