将旧 HMI 报警迁移到 FactoryTalk Alarms and Events 报警

要简化迁移,请使用
FactoryTalk View
报警迁移工具
将 HMI 报警导出到 XML 或 Excel 格式的
FactoryTalk Alarms and Events
基于标签的报警,然后使用
报警导入和导出向导
将 XML 或 Excel 文件导入到“标签报警和事件服务器”。这些步骤可能因使用的操作系统而异。
重要提示:
FactoryTalk View
版本 10.00 是最后一个支持旧 HMI 标签报警的版本。我们强烈建议您更新报警策略以使用
FactoryTalk Alarms and Events
。有关更多信息,请参见
FactoryTalk Alarms and Events
帮助或《
FactoryTalk
Site Edition 用户指南》第 12 章“设置
FactoryTalk
报警
”。
要将旧 HMI 报警迁移到
FactoryTalk Alarms and Events
报警:
  1. 选择
    开始
    >
    Rockwell Software
    >
    FactoryTalk View
    报警迁移工具
    。
  2. 选择
    将 HMI 报警导出到 XML 格式的 FactoryTalk Alarms & Events 基于标签的报警
    或
    将 HMI 报警导出到 Excel 格式的 FactoryTalk Alarms & Events 基于标签的报警
    。
  3. 按照说明完成导出操作。有关更多信息,请单击
    帮助
    。
  4. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,右键单击定义报警时所在的“标签报警和事件服务器”,然后选择
    导入和导出
    。
  5. 在
    报警导入导出向导
    的
    操作类型
    窗口中,选择
    从 XML 文件导入报警配置
    或
    从 Excel 文件导入报警配置
    。
  6. 按照说明完成导入操作。有关更多信息,请单击
    帮助
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal